This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:-40 ~ 85C 温度范围

Guru**** 2976010 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324B, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881251/lm324--40-85c-temp-range

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: 、LM2902

您好!

我们的客户需要 LM324的工业温度范围版本。
您是否计划发布此产品(例如 LM324B)?

如果是、请告知我们样片和 RTM 日期。
此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    任何 LM2902型号都支持该温度范围。 我没有"LM324B"发布日期的相关信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢你的答复。

    我将推荐 LM2902。

    此致、

    Hiroshi