This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:运算放大器削波不正确

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881484/ina826-op-amp-not-clipping-properly

器件型号:INA826

问题:以下电路 使用 x2 INA826AIDGKR。  它应遵循任何+/-输入直流电压介于0-10V 之间、并削除该范围之外的任何电压。 任何高于10V 的电压都应锁定在10V、低于0V 的电压应锁定在0。

 相反、我们看到上削波发生在5.47V。

注:

R40和 R41未组装

引脚4具有我们的10V 基准电压。

 电路的第一部分应跟踪(跟随)任何低于10V 的输入电压、并削波任何高于10V 的电压。 相反、本节对低于5.47V 的任何电压进行了正确剪辑、然后对5.47V 的更高电压进行了错误剪辑。  我们尚未获取有关负削波部分的任何测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对于 INA826中的单电源轨、最小 V-轨需要为3V。 接地端。  

    对于 LPF 输入、您需要将电压偏置到高于 V-的水平、因为工作输入 VCM 范围是从 V-到(V+)-1伏。 我在仿真中将输入信号偏置为10Vdc。  

    请查找您在 Tina 中包含的重复仿真。 我将5MOhm 放置为增益电阻器、它具有太多的热噪声、但这只是为了仿真目的、而是将其保持断开状态。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../INA826-02182020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表和 EVM 原理图中有多个点显示-vs 可以连接到 GND、只要单电源的+vs 和-vs 之间的差值大于3V 且小于36V。 我们认为设计目前满足了这一要求。  

    运行 TINA 仿真时、输出电压仍削波为5.47V。 我们的 LPF 输入的范围可以是-5V 至20V。 我们的电路必须将此输入削波至10V 以上和0伏以下。 在您的仿真中、我们尝试将 V-(引脚5)处的3V 改回 GND。 然后、我们将+IN (引脚4)上的10V 加倍至20V。 仿真现在显示了要在0和10V 时正确削波的电压。 如果我们的 RG 设置为增益1、为什么会出现这种情况? 我们的 TINA 上载如下。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA826-02182020b.TSC

    目前、我们不能将 V-(引脚5)偏置至3伏、因为这会将我们的数据削波为3V、而不是预期的0V。 如果我们确实需要 V-上的3V 偏置、是否有一个直接替换器件会使我们的电路按现状工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如果我了解您在调查中想要做什么、请让我回答。  

    1、LPF 输入电压范围为-5V 至20V、信号幅值为12.5Vpp 的三角波。  

    2.您只有24V 单电压电源轨和10V 基准电压。 您没有负电压轨。  对于25V 峰峰值输入电压摆幅、您的单电压轨略低。 我们可能必须通过某种电阻分压器来降低。  

    电路有两个部分。 第一部分运算放大器电路用于跟踪-5V 至10V 的输入电压。 (您可以在此处使用运算放大器缓冲器)

    4.运算放大器电路的第二部分有什么作用?

    您似乎不需要使用仪表运算放大器进行设计。 请告诉我。  

    最棒的

    Raymond