This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826AIDRG 散热焊盘连接

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899675/ina826-ina826aidrg-thermal-pad-connection

器件型号:INA826

 对于 INA826AIDRG、当使用双电源时、连接到散热焊盘的连接是什么(如果有) 应该做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、


    散热焊盘需要连接到负极高的 V (-)电源。

    我将联系产品线、以便他们在数据表中添加/澄清此信息。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    需要将 INA826的散热焊盘焊接到 PCB 上、请参阅下图。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您能很快回来。 我将按照您所述建立连接。  

    请告诉我数据表何时更新?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    我将再次与系统工程师核实、数据表更新可能需要一些时间才能在网上发布。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    我被告知 INA826的数据表更新预计将在6月底完成、因为需要等待其他器件数据表开发。

    谢谢、

    Luis