This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:我可以在全差分输入模式下使用该器件吗?

Guru**** 2791445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873728/amc3301-may-i-use-this-device-in-full-differential-input-mode

器件型号:AMC3301

您好!

如数据表所示、AMC3301应在单端模式下使用:将负输入(INN)连接到浮动接地(HGND)。 我想知道、只要保持输入共模范围、是否可以在全差分模式下操作器件输入? (-0.16V 至1V)  

提出此问题的原因是、我建议客户使用此器件测量高直流电压(+/-1kV)。 考虑到使用的是高电阻分压器、必须在 AMC3301前面使用缓冲器来保持精度。 由于缓冲器由单极电源(HLDOOUT)供电、因此为了实现+/-1000V 输入范围、器件必须在全差分模式下运行。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    AMC3301具有差分输入级、因此没有问题。  您只需保持数据表中注明的输入共模电压电平。  此外、我们还将评估 AMC3301在从 HLDOout 传输到外部电路的功率方面的功能。  现在让我们将讨论的这一部分内容离线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    输入偏置电流如何? 我认为必须提供到 HGND 的电流路径?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、你是对的。 我提到过的输入差分缓冲器可以轻松为 AMC3301输入提供偏置。

    谢谢、

    John