This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260的电压和电流异常数据

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887531/ina260-ina260-abnormal-data-of-voltage-and-current

器件型号:INA260

在使用 ina260的过程中、读取路径的电流和电压值将导致概率数据异常、其值为0或远高于正常值。 IIC 信号质量的测量是可以的。 是否有任何其他原因可能导致这种异常现象? 读取异常电压数据作为电流值。 数据字符串是否错误? 这里是 ina260相关电路和 IIC 信号波形

INa260设计原理图:

CPU 端的 IIC 信号波形:

读取路径电压数据:

读取路径电流数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些十进制值是否显示在 Excel 表中?

    下面是一个实验、我可以想到的目的是为调查的下一个步骤找到方向-在保持所有其他内容不变的同时、现在禁用电流读数、只读取电压。 如果问题消失、则可能与寄存器地址设置命令相关。 这是您可以进一步了解的地方。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还具有感应电流的示波器图? 电流是否稳定? 您是否通过测量将其混淆了?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经测试后、只读电压没有异常数据。

    任何其他建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将恢复当前读取命令、并设置陷阱、以便在发生异常读取时捕获 I2C 活动。 请检查导致的通信、包括读取寄存器返回。 这应该清楚这是什么类型的问题–无论是部件还是软件。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们上次听到您的声音已经有一段时间了。 我认为问题已经解决。 如果是,请单击“This resolved my issue”(此问题已解决)按钮进行确认,否则请回帖。

    此致、Guang