This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:LMH6401

Guru**** 2579695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881752/lmh6401-lmh6401

器件型号:LMH6401

你好!

请告诉我、 如果我使用具有低频差分100Hz 信号的 LMH6401、与 10MHz 信号相比、HD2、HD3是否会下降?

LMH6401中有一个数字衰减器。 我正在寻找一个数字衰减器、它们都有相同的问题-最大输入电平会下降、  因此当输入信号频率降低时、OIP3和 OIP2会下降、

LMH 6401中使用了哪种衰减器?

您能否 确保差分100Hz 正弦波不会有较差的 HD2、HD3、然后是具有相同功率的10MHz 差分正弦波?

谢谢、  

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    请参阅数据表的图13和14。 当使用10MHz 以下的频率时、二阶和三阶失真应该保持不变、如果不是更好的话。 该放大器的衰减范围为0dB 至32dB、可通过 SPI 进行配置。  

    最棒的

    Hasan Babiker