This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3541:TLV3541

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3541, SN10501, LMH6654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891313/tlv3541-tlv3541

器件型号:TLV3541
主题中讨论的其他器件: SN10501LMH6654

您好!  

我正在寻找类似 TLV3541的运算放大器、但其电源电压高于5.5V  

运算放大器应具有以下特性:

  • 12V 电源电压
  • GBP>=100 MHz
  • 轨到轨 I/O
  • 输出电流>= 100mA

德州仪器有这样的运算放大器吗?

此致、

1月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    似乎没有满足您所有要求的放大器。  LMH6654和 SN10501可能可以正常工作、但这两个器件都不是轨到轨 I/O

    最棒的

    Hasan Babiker