This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否强调了 LM6142运算放大器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881081/did-we-stress-our-lm6142-op-amp

器件型号:LM6142

我们是否强调了 LM6142运算放大器?
在环境温度下、当在 V+和 V-之间施加大约20V 电压时、LM6142放大器的引脚1输出在最大输出电压下通过47欧姆电阻器连接到节点、该节点相对于 V-可能处于-16VDC、持续了几分钟。  LM6142 TI 数据表指定了±25mA 的最大输出电流、并说明这 "适用于单电源和双电源运行。  环境温度升高时的持续短路操作可能会导致超过150°C"的最大允许结温。 是否可以安全地推断、在环境温度下、这不会对器件造成应力、 并且不会超过150°C 的最大允许结温,特别是因为 TI 数据表还列出了其“拉电流”模式下的“输出短路电流 LM6142”最大为35mA?

我们非常感谢你对这个问题的决心。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    如果这种情况只发生在一个器件上一次、那么我建议只更换 LM6142并继续。

    如果有许多装置遭受了这种命运,而其中一些可能已经将这种命运变为现实,那么这就需要提出不同的建议。

    对于电源轨内的输出电压、图17建议在(V+- VOUT)*20mA 的应力下输出电流小于20mA。 在环境温度下、V-短路是(20V - 0V)*20mA = 400mW 的功率应力。  在193C/W 的 TJA 下、温度上升为77C、从而使裸片温度约为25C + 77C = 102C (仅一个通道短接)。 几分钟不会使器件老化太多。 然而,接地短路不是据报告发生的情况。

    在报告的情况下、输出可能会被拉至-16V。 几乎每个运算放大器的输出引脚都有一个从输出到 V-的二极管(我认为 LM6142是相同的)。 因此、输出为二极管电流、最高可达16V/47 Ω= 340mA。 该电流可能会将输出拉至几伏的负电压、从而产生高 V-电流。 该电流还会打开寄生晶体管、从而从 V+中获取电流;该电流具有超过20V 的压降、这会导致功率耗散和极高的温度。  

    请告诉我47欧姆电阻器的额定功率是多少? 它们是否过热? 它们的电阻会因应力而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    非常感谢您的分析和回复。

    首先、器件更换将非常困难、耗时 且成本高昂。

    对我们情况的进一步分析表明、我错误地认为47欧姆电阻器本来可以连接到低于 V-的节点。   因此、400mW 的最坏情况适用、我们 能够在 应力分析中使用您的确定值、这也表明电阻器没有承受应力。

    我对这个错误感到遗憾、   您提供的有关寄生晶体管导通的更多见解值得了解。

    明显地、

    EED Riess