This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858和 OPA855 LTSpice

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900614/opa858-opa858-and-opa855-ltspice

器件型号:OPA858

团队好、客户希望确认 LTSpice 是否支持这些器件。 他们尝试使用 PSpice 模型、但遇到错误。

希望得到您的善意响应。

谢谢。

此致、

Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、  

    在这种情况下不确定、但较新的模型似乎包含 LTSPICE (通常为开关)中不支持的元素。 您可能希望将客户转移到 TINA 中以获得更快的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    虽然这些模型应该与 LTSPICE 等大多数 SPICE 仿真器兼容、但问题已经出现。 遗憾 的是、我们无法支持 LTSPICE 问题、但如果客户尝试在 TINA 或 PSpice 中实施模型、肯定会有所帮助。

    最棒的

    Hasan Babiker