This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:关于反相和同相中信号的相位

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873651/tl081-about-the-phase-of-signal-in-inverting-and-non-inverting

器件型号:TL081

我通过 TINA 仿真电流感应电路。 当信号是反相输入时、我可以看到 IN+和 IN-中的相移为90度。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    在1kHz 时、运算放大器中的主极点将处于活动状态、因此移位为90度、这在反相情况下很容易看到、因为同相电压不会移动(<1mV)。 在同相情况下也会发生同样的情况、但两个引脚都在移动很多(共相)、因此您无法看到它。   

    在输入端放置一个差分电压表、在这两种情况下都可以看到90度。 另请注意、两种情况下的输出是相同的、因此无关紧要。