Other Parts Discussed in Thread: OPA552, TINA-TI, OPA657, OPA846, OPA847, OPA837
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA657、 OPA846、 OPA847、 OPA837
我们希望对相应(OPA55x)数据表的第8.2.2.3节进行澄清。 它的编写方式很差、我们无法对用于确定适当补偿电容值的"公式"进行解密。
我们需要使用公式来配置补偿电路、以便在-1dB 和-4dB 之间的增益下利用 OPA552的高压摆率。
我们甚至无法推断用于确定示例中电容值的公式(1dB 增益补偿)、因为这毫无意义。
确定 NG1和 NG2值是明确的、但没有其他明确的。
使用12MHz 的 GBP 值时、示例 NG1值"2"和示例 NG2值"10"如何可能使956kHz 的-3dB 极点频率相等?