This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2064:TLE2064四路运算放大器

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881192/tle2064-tle2064-quad-op-amp

器件型号:TLE2064

我们计划 在设计中使用 TLE2064、采用+5V 和 +12V 单电源。 我们可以在该配置中使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您是否在数据表中看到了"建议的运行条件"?

    /-3.5V 的最小电源电压对应于+7V 的最小单电源电压。 因此、您的+5V 单电源电压太低、但另一方面、+12V 是可以接受的。

    不过、请记住、TLE2064不是轨到轨运算放大器。 因此、它的共模输入电压范围非常有限、输出电压无法摆动到电源轨。 请查看数据表。 (此处"电源轨"是电源电压的另一个字。)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    我同意 Kai 的说法。  该器件将无法处理单个+5V 电源。

    为了进一步澄清 Kai 的第二条评论、通过数据表快速点动将显示输入共模电压的低端大约比负电源轨高3V。  因此、该器件也可能不适合您的+15V 应用。  不过、它将取决于您对输入和输出电压范围的需求。

    我很乐意帮助您选择新器件。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我可以 将其与+12.8V 和-5V 电源配合使用吗?

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    是的。  这完全符合数据表中器件电源的建议运行条件。

    此致、

    Daniel