This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:即使在低频下也会出现运算放大器输出失真

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL074, OPA172, OPA170, TL081, CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873276/tl084-op-amp-output-distortion-even-at-low-frequencies

器件型号:TL084
主题中讨论的其他器件: TL074OPA172OPA170TL081CD4046B

你好、

我目前正在为我的论文开展视觉光通信项目。 TL084用于放大光电二极管端的信号 目标带宽为6Mbps、因此我们尝试查看接收器电路是否在 MHz 范围内正常工作。 但是、在低至1kHz 的频率下、接收器端的波形失真的电流结果。 我想知道问题是否是放大器的方式。  

此致、  

于杰王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yu Jie Wang、

    同相输入端没有直流偏置(无直流工作点)。 同相输入应介于 VCC-+4V 和 VCC+- 4V 之间。

    反馈负载非常重。 请尝试使用10k 和1k 电阻器。

    TL074是一款非轨到轨输入的高电压放大器。 电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    您的电路中有几个错误。 您必须为 TL084的输入偏置电流提供一条连接到信号接地的电流路径。 此外、TL084输出端的齐纳二极管可能会引入相当大的负载电容、从而导致稳定性问题。 那么、您可能会使用单电源电压为 TL084供电、尽管 TL084不是轨到轨运算放大器、并且共模输入电压范围非常有限? 此外、TL084的速度不够快、无法支持6Mbps 的数据速率。

    我强烈建议继续使用 TIA (跨阻放大器)。 这是放大光电二极管信号时通常选择的拓扑。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复、我已切换到互阻抗设置。 我的电容器值为16pF、因为我要首先达到100kHz 的里程碑。 我当前的瓶子颈部现在位于发送器侧、因为我们将 Raspberry Pi 用作驱动 LED 电路的数字信号、输出速度仅为6kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 设置为+- 15V。如果增大电阻值,热噪声是否会增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于杰王

    是的、电阻器的噪声会增加电阻。 然而、噪声是目前为止问题最少的。  速度将是最大的障碍。 许多光电二极管的速度不是很快。 要获得6MHz 方波、需要运算放大器带宽远高于6MHz。 OPA170是该系列中最慢的、OPA172的速度是10MHz 的10倍 、但速度不够快。  

    最好先选择一个出色的光电二极管。 它的数据表甚至可能建议使用接收器电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    爱上了 TL081、但仍有一些80年代的产品挂在零件抽屉里。

    您还可以通过锁相环检查 FSK (移频键控)调制解调器对、以降低红外带宽要求。 主要是相当直接的、锁相环非常丰富。 几年前、TI CD4046B 被测试为一个倍频器、驱动十进制计数器链非常高的频率。