This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:巴特沃斯滤波器的带宽

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896538/ths4551-bw-of-butterworth-filter

器件型号:THS4551

大家好、

我的客户使用 THS4551作为衰减差分放大器来驱动 SAR ADC。 他在下面有一些问题、需要团队的意见。

1.下面是100KHz 滤波器、是否有文档或速度表来指导客户如何计算 R、C 值以实现客户想要的带宽?

2、下面是客户的电路、研发人员希望形成25KHz 巴特沃斯滤波器、那么黑线区域的 R、C 值是否正确? 如果没有,请提供建议。

3.为什么需要在蓝线区域使用差分和共模滤波器?

4.客户是否可以将 R、C 值放大蓝色线区域以形成主滤波器(如构建25KHz 滤波器)? 如果不推荐、为什么?

5.客户尝试将 C210从3.3nF 更改为470nF,-3dB 应该为1/(2*3.14*20*470n)=16.9KHz,但他的测试结果大约为8.9KHz,为什么? 他还发现总功耗增加了大约1W、这有道理吗?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您肯定会发现 Vincent 有很多工作要做、这是我拥有的工具-该数据表电路看起来与我最初做的电路不同、RC 值的轻微变化可能会损害噪声。 不、实际上我猜这是我所做的、作为一个衰减器、我觉得有点奇怪、 组装响应需要一段时间-但 RC 值来自我的 MFB 滤波器设计工具、在过去10年中进行了迭代-这方面的起点(很久以前)是本应用手册、但由于  

    http://www.ti.com/lit/an/sboa114/sboa114.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、您可以看到 Vincent、一些答案和一个仿真文件、  

    e2e.ti.com/.../THS4551-25kHz-filter-discussion.docx

    e2e.ti.com/.../Gain-of-0.2-25kHz-3rd-order-filter-with-OPA192.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的一个重要变化是、您会注意到反馈电容器超出了嵌入的20欧姆 R 值-我后来发现、将无功开环 Zout 与反馈 C 隔离起来更加有效  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的介绍和仿真结果。 我发现您在 TINA 仿真文件中粘贴了一个 Excel 计算表、您能与客户分享吗? 我的客户需要该文件来计算 R、C 值、因为这会使光离子衰减0.357、也许他需要更改截止频率。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Vincent、该文件不会比您要求 ADI 提供其计算文件(我认为这也是相当好的)更多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于滤波器的计算公式非常复杂、客户无法设计巴特沃斯滤波器。 您对此问题有什么建议吗? 我认为我们无法始终利用您的努力来实现不同的滤波器设计。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确,它很复杂,嗯  

    TI 在线滤波器设计人员使用 FilterPro 设计代码-大约1989年、合理但原始

    我认为 ADI 工具提供了相当好的解决方案-我拥有的输入变量之一是近似的最小输入 R、以避免加载前一级-这也会影响最终的噪声曲线-不确定他们是否让设计人员输入-但它们确实显示了 调整噪声峰值并针对 GBP 进行调整-可能是目前最好的公共工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的建议。 还有另一个问题需要您的评论。

    客户的电路与下图类似、让输入悬空且 Vocm 引脚上无电源电压。 那么、下面红色圆圈的电压应该大约为2.5V、对吧?

    奇怪的是、客户反馈他测量了该点、但电压大约为1.5V、您是否知道会导致此问题的原因? 我们如何进行实验来验证此问题?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果悬空、Vocm 输入引脚默认为中间电源、如果使用单个5V 电源、则在输出引脚上施加2.5V 电压

    该输出 CM 电压通过直流电阻分压器路径分压回输入、因此通常较低、具体取决于输入源直流电压。 切勿在求和接合点上进行探测、希望您正在谈论仿真数。