This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:AD 转换时间和平均值计算

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890948/ina260-ad-conversion-time-and-averaging

器件型号:INA260
我将62DDh 写入配置寄存器(00h)(4倍平均值、转换时间588us、分流电流模式)、并将0640h 写入警报限值寄存器(将阈值设置为2.0A)。
然后、应用2.1A 的恒定电流来验证电流检测。
恒定电流2.1A 后、警报引脚在大约1ms 内下降至 L、但由于平均电流为4倍、所需的时间将超过588us✕4 = 2.352ms。
为什么检测到的时间早于预期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    警报比较在每次单次转换后进行。 因此、如果第一次转换产生的结果超过阈值、则标记警报。 请参阅以下时序图、其中显示了无论大量取平均值样本如何进行此类比较的时间:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢你的答复。

    是否确实不将警报与平均数据进行比较、而是在超过阈值时输出?

    平均数据是否充当读取数据? (它是否是测量仪器等中使用的功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每次转换完成时都会进行比较。 平均值作为最终值返回、不用于比较、也不用于任何其他测量。

    此致、Guang