This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:对运算放大器的敏感度

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3061, THS3091, THS3491, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881202/ths3091-sensitivity-from-opamps

器件型号:THS3091
主题中讨论的其他器件:THS3061THS3491TINA-TI

你好、

我忙于使用这些 IC 版本的设计、因此在数据表中遇到了矛盾

现有 THS3091和 THS3061、即实际实时测量并与数据表进行比较、我发现输入失调电压的参数对于选择器件无效、不有用。

情况:

具有+12V 和-12V 电源的运算放大器

输入信号:60MHz 17mV

1) 1) THS3091以增益提供8.6mV 5表示信号衰减、尽管数据表中提到了3mV 偏移电压

2) THS3061提供53.2mV、增益为10。数据表提供+/- 4.4mV

我的问题是:如何从 TI 选择足够敏感、能够从极低输入信号开始的运算放大器

您好!

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    输出失调电压将随着增益的增加而增加、因为输入失调电压也会随着增益的增加而放大。

    一种补救方法是借助高通滤波器使用交流耦合、或最终使用直流伺服。

    您能详细介绍一下您的应用吗? 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、  

    其中一个更明确的直流误差项器件是最近的 THS3491 -部分用作 THS3091的升级。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths3491.pdf

    但是、正如 Kai 所说的、如果没有您提出的原理图、就无法真正了解任何细节。 最好作为 TINA 文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

     正如 Kai 所说、输出电压将根据增益增加。 数据表中的值是最大输入失调电压。 这些值是否是您在放大器输出端看到的、没有数学运算? 正如 Michael 提到的、您的设置的 Tina-TI 原理图会有所帮助。 此外、以下主题对于提供低输入电压/输入失调电压信息很有帮助: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/689769#pi320995filter=all&pi320995scroll=false

    谢谢、

    Sima