主题中讨论的其他器件:XTR300、
但是、我使用评估模块能够使用 PWM 获得电压输出、但无法获得电流输出。 从德州仪器 http://www.ti.com/lit/ug/sbou034a/sbou034a.pdf 提供的文档中可以看到、电压也不是非常精确
是否有任何解决方案或有用的反馈、以从 PWM 获得设置为0%占空比的零输出? 以及使用来自 Raspberry PI 的 PWM 从该芯片/评估模块获取电流输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
但是、我使用评估模块能够使用 PWM 获得电压输出、但无法获得电流输出。 从德州仪器 http://www.ti.com/lit/ug/sbou034a/sbou034a.pdf 提供的文档中可以看到、电压也不是非常精确
是否有任何解决方案或有用的反馈、以从 PWM 获得设置为0%占空比的零输出? 以及使用来自 Raspberry PI 的 PWM 从该芯片/评估模块获取电流输出?
尊敬的 Kevin:
XTR300需要一个低噪声、稳定的输入模拟电压信号来将输入电压转换为输出电流。 在应用到 XTR300之前、PWM 信号需要被转换为一个低噪声、低偏移模拟电压输出。
因此、PWM 输出和 XTR300输入之间需要一个低通滤波器、并且需要根据应用中的纹波噪声容限要求和 PWM 频率仔细设计低通滤波器的阶数和滤波器的转角频率。 如需了解相关信息、下面的应用讨论了将微控制器 PWM 转换为模拟输出电压时低通滤波器和输出误差纹波之间的设计权衡。
https://www.ti.com/lit/ug/tidu027/tidu027.pdf
PWM 信号的振幅和频率是多少? PWM 输出和 XTR300输入之间用于生成模拟电压的低通滤波器的 N 阶是多少? 滤波器的转角频率是多少?
您能否展示一个展示 XTR300EVM 与控制器之间所有连接(包括 XTR 与控制器之间的低通滤波器、Ros 和 Rset 电阻器值、所有 XTR300EVM 跳线设置等)的竞争原理图?
谢谢、此致、
Luis