This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:IDGKR

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880950/tlv2372-idgkr

器件型号:TLV2372

您好!

您能否帮助查找有关 TLV2372IGKR 的文档、其中包含有关元件顶部和背面标记以及同位置卷带上标签解码器的信息?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    唯一固定的是"APG"文本、即器件型号代码。 Y=year、M=month、S =site、LLLLL=是4位数批次代码、[.] 是对齐点

    封装顶部:顶行={TI 标识}[Y][M]、底行=[.]APG

    封装底部:顶线=[.] [y][M][S]、底线=[LLL]

    您能否提供卷带标签示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    感谢您的快速回复。

    如果转到封装 TI 8B、B 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    感谢您的快速回答。  如果在 TI 8B 的顶部、B 是什么意思?

    卷带标签图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    在最上面一行、8B 填充[Y][M] Y=8、M=B、

    因此、2018年的最后一位数字由8设置

    月份是11月份、月份由 B 设置;月份是简单的十六进制转换。 因此将没有0、也没有字母 D 到 Z

    这很有趣、但我怀疑有一个具体(但未讨论)的原因、我们为什么要讨论这一点。 您在使用此卷带器件时遇到了什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    感谢您提供信息、一切都与我们想象的一样。 您能告诉我 IC 底部的编码吗?

    图片如下:

    提问、因为我们从法国采购了其中的一些组件、但希望确保所有组件都是原始的、而不是伪造的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    对我来说、这是合法的。 我喜欢底部的"88"、因为它是2018年8月、早于2018年10月26日的卷带密封数据。 先前提供的'8B'代码没有意义。 Z516是一个应有的加密代码。 如果您重新拍摄标签图片、我将询问包装代码是否与卷带标签相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    因此、顶部和底部的第一行具有相同的含义、应该是相同的、也可以是不同的? H 在底部是什么意思?

    此致、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    年=年、月=月、因此这将匹配。 我将粘贴第一个答案、因为答案就在那里。

    唯一固定的是"APG"文本、即器件型号代码。 Y=year、M=month、S =site、LLLLL=是4位数批次代码、[.] 是对齐点

    封装顶部:顶行={TI 标识}[Y][M]、底行=[.]APG

    封装底部:顶线=[.] [y][M][S]、底线=[LLL]