This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:同一电路板上的3个 XTR115 2线电流环路发送器

Guru**** 2512555 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900588/xtr115-3-xtr115-2-wire-current-loop-transmitter-on-the-same-board

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR111

您好;

我们计划在2线配置中使用3个不同的 XTR115、以便 在同一电路板上为3个不同的传入 PWM 信号提供电流输出。

我们计划在 IRET 引脚上使用3条不同的接地路径、这些路径由每个 XTR115的铁氧体磁珠隔开。它们在公共 GND 点相互连接。  之后、我们阅读了之前在这里的论坛上分享的与这种情况相关的帖子、我们认为它不起作用。  

它们是否需要通过使用不同的隔离式稳压器等相互隔离?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sercan、

    不可以、遗憾的是、将 IRET 引脚连接到公共 GND 将不起作用。

    您是否考虑过使用 XTR111?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    实际上、到目前为止、我们还没有考虑使用 XTR111。

    我们应该如何使用它? 有3个传入 PWM。 我们是否需要像使用 XTR115一样分离它们的接地?

    此外、我们的板上只有一个24V 电压。 我们是否需要再将两个24V 环路相互隔离以避免相互作用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KERP、

    XTR115是一款2线制变送器、其中每个 XTR115 PWM 驱动器电路都需要以独立的浮动 IRET GND 为基准。

    相比之下、XTR111是一款3线制电流发送器、其中所有3个传入 PWM 电路都将以同一环路接地为基准。

    随附的演示文稿讨论了2线和3线发送器之间的差异。

    谢谢、此致、

    Luis

    e2e.ti.com/.../1651.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choye 先生;

    我有所不同、谢谢。  我知道无需分离传入的 PWM 信号、因为所有信号都可以以同一环路 GND 为基准。

    因此,我可以为同一电路板上的所有3个输出使用一个24V 电源和环路 GND,对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KERP、

    是的、使用 XTR111时、您可以使用相同的24V 环路电源并将三个 PWM 信号参考到同一环路 GND。

    谢谢、此致、

    Luis