This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872235/opa549-opa549

器件型号:OPA549

您能否为此运算放大器推荐绝缘体导热垫?

opa549s 的软件包名称是什么。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moise、

    您是否具有 OPA549应用的工作温度范围? 应用或操作环境中是否有任何禁止使用的材料? 应用中使用的工作温度和功率的最坏情况是什么?

    我可以向您提供一般性建议。 但是、我希望更具体地针对每个应用程序的操作环境。    

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moise、

    如果您不确定我提出的问题、请告诉我 OPA549将用于的工业应用。 例如、在航空航天领域、许多 BOM 都受航空航天法规的约束。 如果在一个单位中使用了有害物质、则必须报告物质毒性数据、吸烟/燃烧分析、使用量等。 我在这方面提出建议时尽量避免这种情况。  

    下面是 OPA549的扭矩和安装技术规格。 它建议使用热膏或类似的热传导材料。 在过去15年多的时间里、市场上有很多新的热传导材料、最好使用新型热传导材料、这种材料不会很凌乱、并且具有更好的热传导特性、并且对于应用而言价格低廉。   

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moise、

    我将关闭此查询。 如果您有任何问题、您仍可以打开并将其发布在论坛上。

    最棒的

    Raymond