This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:输出摆幅至 V+、输入悬空。

Guru**** 2871740 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900534/opa549-output-swings-to-v-with-a-floating-input

器件型号:OPA549

我将 OPA549用作电压跟随器。 我观察到、当同相输入端子悬空时、运算放大器输出摆动至 V+。 这是预期的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sriman、

    是的、这是预期的。 对于输入偏置电流、您必须创建一条连接到信号接地的路径、例如通过电阻器。

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    非常感谢。 我想我需要一个下拉电阻器来避免这种情况;但不知道这是由偏置电流造成的。 您是否能够共享一个链接、以便更详细地解释输入偏置电流的返回路径的需求?  

    这是电路。