This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128/输入阻抗

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA326, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870770/ina128-ina128-input-impedance

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: INA326INA828

尊敬的先生:

我使用的是 INA128。 我想验证输入阻抗。 根据数据表 10^10 Ω|| 2pf。   我测量了流经电流表的电流、如附件所示。 电流不稳定、介于8uA 至15uA 之间。

在测试2中、 电流表替换为5K 电阻器、然后带电阻器和不带电阻器的电压差为15mV、不稳定值在7mV 至15mV 之间变化。

因此 输入电阻约为1M 欧姆。 我的要求是至少10 M 欧姆。 请建议 IT 测试方法是否有问题或 INA 我无法得出结论。 IF 测试方法提供了测试方法。

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您可以尝试进行交流测量。 通常、输入阻抗是动态交流测量。 凭借这种高阻抗、您 将需要高灵敏度测试设备。 但是、您可以通过测量峰值电压/峰值电流来进行一些粗略估算。  

    从图10中的数据表中、您可以看到输入电流非常小、在 mA 垂直刻度中表现不是很好。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    你犯了个错误。 对于 INA128的输入偏置电流、您必须提供信号接地路径。 请参阅数据表的第9.2.2.4节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您可以再次打开链接或创建新链接。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    实际上、我将10V 电源连接到 AGND_A1。 抱歉、我错误地在原理图中显示了 I dint。

    此致、

    普拉文·库马尔·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    很抱歉我迟到了。我正在休假。

    图10显示了过压保护的电流标度为1mA。 电流以 nA 为单位、因此我 无法从中找出任何结果。

    我有一些疑问

    1.当我连接 INA 时、表现不稳定的输出不是恒定的。 持续变化约为20mV。 为什么会发生这种情况。

    2.正如您所说的,在不同的频率下准确测量交流输出非常困难。 是可用的频率与的任何特性图。 在数据表中、没有提到频率方面的问题。

    3.如果我将 INA 用于低于1Hz 的低频信号、那么阻抗将是多少。

    此致、

    普拉文·库马尔·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    图10显示了过压保护的电流标度为1mA。 电流以 nA 为单位、因此我 无法从中找出任何结果。

    我试图显示 INA128的输入阻抗高于您报告的数据。 如果您在图10中将数据除以 X 轴(输入电压)/Y 轴(输入电流)、则 INA128的输入阻抗非常高、这与其数据表中报告的阻抗表一致。  

    1.当我连接 INA 时、表现不稳定的输出不是恒定的。 持续变化约为20mV。 为什么会发生这种情况。


    您在 INA128的输出端放置了0.1uF 电容器、这就是它不稳定的原因。 在大约62.7kHz 时、输出电容器产生的低频增益大约高33.6dB。 您必须移除输出电容或用零补偿 Que、请参阅附加的 Tina 仿真。 在大约1MHz 时也会看到另一个极点。 如果移除0.1uF 输出电容器、这些极点不存在。  

    e2e.ti.com/.../INA128-01142020.TSC

    2.正如您所说的,在不同的频率下准确测量交流输出非常困难。 是可用的频率与的任何特性图。 在数据表中、没有提到频率方面的问题。


    我不记得我提出了这一具体要求。 这是传统产品、因此不存在许多特征图。 较新的运算放大器将能够通过 Tina 模型模拟输入阻抗与频率数据。  

    3.如果我将 INA 用于低于1Hz 的低频信号、那么阻抗将是多少。


    请移除0.1uF 输出电容器、并尝试再次测量阻抗、如图10直流电阻。 此外、尝试在通过法拉第笼屏蔽的密封金属罐中进行此阻抗测量。  


    由于您对频率小于1Hz 的低频信号感兴趣、请查看 TI 的其他仪器运算放大器选项、例如 INA828和 INA326。 在低频区域中、1/f 噪声将是主要的噪声因素、您需要在电路设计中加以考虑。 我将添加链接、这些链接是运算放大器中噪声主题的一部分(噪声主题总共有8个视频)。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-lab?context=1139747-1139745-14685-1138803-13847

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    实际上、电容器未组装在电路板中。

    如果直接 连接输入引脚(IN+和 IN-)、INA128会保持稳定。 I 只有 当输入 IN+中的一个通过5K 电阻器并 以方向接至基准接地时、它才会不稳定。  

    此致、

    普拉文·库马尔·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    测试1:如果从上面的电路中移除5k Ω 电阻器、您说过 INA128的输出在您的测量中是稳定的。 此配置中的直流电流测量值是多少?  

    测试2:如果将5kOhm 与10V 电源串联、INA128的输出会不稳定、电压波动约为7-15mV。 输出端的电压。 此配置中的直流电流测量范围是多少?

    我没有足够 的信息来诊断您当前提供的信息的问题。 5k Ω 电阻会在 V+和 V-之间引入一些热噪声和输入电压差、但我无法解释 INA128输出的不稳定部分。 如果 Test1和 Test2中的差异仅在5kOhm 电阻器和电流表之间、我建议您检查5kOhm 电阻器。 请确保所有粘接电阻或连接牢固。 此外、在测量期间、请在运算放大器的输出端放置一个电阻负载、例如10kOhm。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我想您的输入线路会受到电容杂散耦合的电源噪声的影响。 您能否显示示波器图?

    小心屏蔽输入线路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我希望你的问题得到解决。 我将关闭此查询。 如果您仍有疑问、可以继续在论坛上发帖或打开新论坛。  

    最棒的

    Raymond