This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM-CVAL:希望提高功率增益并保持平坦度

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881158/lmh5401evm-cval-want-to-increase-power-gain-and-maintain-flatness

器件型号:LMH5401EVM-CVAL
你好。

我们目前正在测量 LMH5401EVM-CVAL。
当使用网络分析器测量 S21 (单差分)时、根据数据表确认了8dB。
我想将功率增益从150kHz 调整到650MHz、使其达到17dB、并将增益平坦度调整到大约0.4dB。 可行吗? 我想知道在可行的情况下如何调整。

感谢您的合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下您参考的数据表的哪个部分? 根据 EVM 用户指南、该电路板默认配置为17dB 的增益。

    最棒的

    Hasan Babiker