This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:以恒定电流驱动负载

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899703/tlv9061-driving-the-load-with-constant-current

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: TLV9062

大家好、

我尝试以恒定电流驱动负载(它可能在5k 和10k 之间变化)。 我想在0 - 200mA 之间调节电流值。 我使用的是 TLV9061。 我的设计就是这样;

正如预期的那样、我无法在负载电阻器(5k)上获得100mA 的电流。 如果100mA 在5k 负载电阻器之间通过、则会出现500V 压降、在本设计中无法实现。 如何解决此问题? 是否可以使用 TLV9062进行此类设计、或者我是否需要其他东西? 你有什么建议吗?

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../tlv9062_5F00_design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、欢迎来到论坛!

    您的分析是正确的、如果我们尝试通过5k 负载驱动100mA、那么我们还尝试在 R4组件上降低500V、这显然无法通过300V V3电源来实现。

    您能否更清楚地解释您的设计要求/愿望?  该300V 电源来自哪里?

    TLV9062与 FET 的组合应该能够为您提供100mA 电流、但这一切取决于 FET 的特性。  如果您需要更大的电流、可以考虑使用达林顿对布局。

    300V 非常高、您选择的 FET 似乎只能在漏源极上处理60V 电压。  此外、该放大器是6V 放大器。  将其暴露在更高的电压下会损坏它。  我要指出的另一点是、在200mA 条件下、您可以有高达全瓦的功率流过 R2电阻器。

    同样、如果您能解释一下为什么有300V 电源、设计中必须包含什么、设计中不必包含什么等、这将对我大有帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的详细回答和关注。

    来自反激式转换器的300V 电压。 实际上、我希望从电源获取电流后电压会急剧下降、但这对该应用并不重要。 我正在尝试用这个电流激励人体肌肉。 因此负载实际上是人体组织、而不是电阻器或其他东西。

    我还用脉冲激励组织。 因此无需持续消耗电流。 我不知道这是可以接受的、因为我只在进行仿真、但我意识到、当我将一个电容器与负载并联时、我能够在短时间内从电源汲取100mA 的电流。 因为我不需要长时间消耗电流、所以可能就足够了。

    你有什么建议吗? 我可以完全更改设计。

    感谢您的回答。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yrgat、

    感谢您提供更多信息。  这有助于澄清问题。

    这里的问题将是5k 至10k 负载过大、并且会给您带来问题、因为它们上的压降将非常大。  您可以使用以下资源详细了解如何设计此类电路。

    高侧电压至电流(V-I)转换器

    我不能说这里考虑的5k 至10k 负载是否准确。  对于正在建模的内容、这可能不正确。  我还想说的是、这些类型的电流水平对人类来说绝对是危险的。  虽然这不是一个安全论坛,但我认为应该指出。  您是否检查过该电流是否正常?

    您提到、并联添加负载电容器有助于根据需要提供脉冲。  很可能是这种情况、因为电容器可以充当"电荷桶"。  它可以将电荷存储在其电场中、然后在电压变化时传递。  但是、这可能会对您的瞬态响应产生不可取的次要影响。

    总之、我建议验证负载模型是否准确、以及您计划在负载上施加哪种类型的电压源。  这将决定这种方法是可以使用还是需要另一种方法。  此外、请验证您的应用的安全性。

    此致、

    Daniel