This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV841:电源引脚上的寄生电容#39;s V+和 V-

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881307/lmv841-parasitic-capacitance-on-supply-pin-s-v-and-v-

器件型号:LMV841

您好!

我们是否有关于寄生电容@ V+和 V-尺寸的任何信息?   

我认为、如果我们具有任何类型的负载特性、比如 这些引脚的寄生 L 和 C 上的负载特性、可能会更好。

期待您的反馈、Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bertram、

    我想知道您在寻找 LMV841的@ V+和 V-的具体性能信息。  

    LMV841是双极和 CMOS 器件的12V 通用运算放大器、轨到轨、低压系列。  对于运算放大器电源轨、它是典型的低输入阻抗。 您希望在 V+和 V-引脚的输入端提供直流源、通过旁路电容器或 V+或 V-引脚的寄生电容将交流或纹波噪声旁路到接地。 V+和 V-轨内部可能存在 ESD 保护二极管。 您是否正在尝试仿真器件中的特定事件?  

    最棒的

    Raymond