This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:MODE 位= 101

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890963/ina260-mode-bit-101

器件型号:INA260

您好、E2E、

我们已将数据62DDh 写入00h 寄存器。
导通电流达到 OC 阈值时、警报标记何时发出? 4次采样后? 请告诉我什么时候着火。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    根据您的配置寄存器设置、您将获得平均值= 1、VBUS CT = 588µs Ω、Ishunt CT = 588µs Ω、并且器件设置为仅分流、连续运行模式。

    警报响应时间与平均值的数量无关、因为所考虑的值在每个单次转换时间之后与警报电平进行比较。 请参阅数据表的图23:

    如果您仅测量分流电流、 这意味着真正电流超过 OC 阈值后警报标记的绝对最大响应时间为2*ish_CT、其中 ish_CT 是分流电流转换时间。 最有可能响应时间将接近1*ish_CT。 它可能需要最多两次转换时间的原因是、如果电流非常小、然后快速上升至>阈值、这将导致第一个 CT 内的采样可能产生一个值<阈值。 这可能会变得越小、ISH_CT 就越小。  请注意、如果您将器件设置为测量 VBUS、则理论上的最大响应时间将需要{2*ish_CT + VBUS_CT}、但这种情况不可能再次出现。

    希望这能解答您的问题。

    最棒的

    Peter