This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:对于2902PWR、结至外壳(顶部)热阻的大小和#39

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900395/lm2902-what-s-the-of-junction-to-case-top-thermal-resistance-for-2902pwr

器件型号:LM2902

大家好、

2902PWR 的结至外壳(顶部)热阻是多少?

客户正在寻找25和40摄氏度的最大 TC

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    除非您计划在顶部安装散热器、否则结至顶部不是很有用。 Ψ JT 可用于根据外壳温度估算裸片温度。

    G3引线框镀层 SN
    Theta JC、顶部52.8 C/W
    Theta JB 67.1 C/W
    PSI JT 6.9 C/W
    PSI JB 66.5 C/W

    G4引线框架涂层 NiPdAu
    Theta JC、顶部50.8 C/W
    Theta JB 63.8 C/W
    PSI JT 6.4 C/W
    PSI JB 63.2 C/W