This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4508:您能给我一些关于放大脉冲的建议吗?脉冲带宽为50MHz、振幅为0.7mV?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4508, THS4541, OPA858, ADS4129, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880969/ths4508-can-you-give-me-some-suggestions-about-to-amplify-a-pulse-which-bandwidth-is-50mhz-and-amplitude-is-0-7mv

器件型号:THS4508
主题中讨论的其他器件: THS4541OPA858ADS4129LMH5401

您好!

我想放大并输出带宽为50MHz、振幅为0.7mv 的电压脉冲信号到 ADC。 您是否有推荐的放大器型号?我可以选择 THS4508

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有足够的细节来继续-  

    放大? 什么增益?

    2.所需的输入阻抗?

    3.建立信息、噪声或 HD 问题?

    4、ADC 共模以及从 FDA 到 ADC 的任何滤波?   

    同时、看看 THS4541、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很!我没有描述它

    1是,我希望放大、并尝试在30到100倍之间增益

    2 上级的输出阻抗为50欧姆。

    3我不关心噪声或 HD

    4抱歉、我现在不知道这个问题

    我直接 使用贵公司的 OPA858将电流脉冲信号放大至0.7mv、其带宽为50MHz。 现在、我想将 OPA858的输出电压信号放大30倍至100倍、并使用 ADS4129对放大的信号进行采样。 我应该选择什么器件进行二次放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是一个很大的增益。  

    1.当您说50MHz 是-3dB 点还是需要更高的值时。  

    2.您可以进行交流耦合吗? 这将使直流失调电压更易于管理、  

    3、有了这么高的增益、您确实希望降低噪声-我知道这个级的输入参考噪声将被 OPA858增益作为输入参考噪声、但在 FDA 级中、较低的噪声会更好。  

    4.从 OPA858到下一级的传输线路是否有距离? 如果不是、您可能不需要双端接、那么我们只需要 OPA858可以驱动的输入 Z。  

    ADS4129需要一个0.95V 的输入 VCM、而部分 FDA 支持该输入 VCM、但并非所有 FDA 都假定您需要单电源供电。 如果是交流耦合、则可以运行 FDA 摆幅、使其位于电源中心、然后复位输出阻断电容器的 ADC 侧的 VCM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 50MHz 是-3dB 点

    2 我不会进行交流耦合、因为直流偏移不是很大、所以我可以稍后将其删除

    3 是的、噪声越低越好。 当然、较高电平的信号输出已经浸没在噪声中。 我将在数据处理过程中提取信号、只要噪声低于其他器件

    4从 OPA858到下一级没有传输线路、但我想驱动差分输入 ADC、因此我选择了 FDA

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、嗯、你可以从这个文件开始-一个早期的 APD 到 FDA 输出设计、  

    e2e.ti.com/.../8284.OPA855-plus-LMH5401-plus-filter.TSC

    此处使用了单个+5V 电源、因为 FDA 都是交流耦合的、以便将其集中在电源上-输出滤波器也是交流耦合的、而0.95V 电压是在无源滤波器的另一侧引入的、  

    LMH5401的 GBP 最高、但需要比您想的更多的输出和 CM 环路余量、如果您真的需要直流耦合、则需要提供一个负电源、例如-1.5V 和3.5V 正电源、  

    如果您想了解 FDA 的 I/O 余量问题的一些背景信息、我想在本文的第二部分中介绍这一点、  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-cfas-and-fdas-insight-2/