Other Parts Discussed in Thread: THS4508, THS4541, OPA858, ADS4129, LMH5401
主题中讨论的其他器件: THS4541、 OPA858、 ADS4129、 LMH5401
您好!
我想放大并输出带宽为50MHz、振幅为0.7mv 的电压脉冲信号到 ADC。 您是否有推荐的放大器型号?我可以选择 THS4508
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗯、这是一个很大的增益。
1.当您说50MHz 是-3dB 点还是需要更高的值时。
2.您可以进行交流耦合吗? 这将使直流失调电压更易于管理、
3、有了这么高的增益、您确实希望降低噪声-我知道这个级的输入参考噪声将被 OPA858增益作为输入参考噪声、但在 FDA 级中、较低的噪声会更好。
4.从 OPA858到下一级的传输线路是否有距离? 如果不是、您可能不需要双端接、那么我们只需要 OPA858可以驱动的输入 Z。
ADS4129需要一个0.95V 的输入 VCM、而部分 FDA 支持该输入 VCM、但并非所有 FDA 都假定您需要单电源供电。 如果是交流耦合、则可以运行 FDA 摆幅、使其位于电源中心、然后复位输出阻断电容器的 ADC 侧的 VCM。
好的、嗯、你可以从这个文件开始-一个早期的 APD 到 FDA 输出设计、
e2e.ti.com/.../8284.OPA855-plus-LMH5401-plus-filter.TSC
此处使用了单个+5V 电源、因为 FDA 都是交流耦合的、以便将其集中在电源上-输出滤波器也是交流耦合的、而0.95V 电压是在无源滤波器的另一侧引入的、
LMH5401的 GBP 最高、但需要比您想的更多的输出和 CM 环路余量、如果您真的需要直流耦合、则需要提供一个负电源、例如-1.5V 和3.5V 正电源、
如果您想了解 FDA 的 I/O 余量问题的一些背景信息、我想在本文的第二部分中介绍这一点、