This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:INA200输出故障

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200, INA240, INA381, INA293, INA303, INA302, INA301, INA300, INA290-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873176/ina200-ina200-output-failure

器件型号:INA200
主题中讨论的其他器件: INA240INA381INA293INA303INA302INA301INA300INA290-Q1

您好!

当使用 INA200进行短路电流感测时、放大器(Vbus)的输出错误。

如下所示、有两种可能的原因。

 前四个电流脉冲的持续时间太短。

  这大概是1~2 μ s。

2. 反向电流影响电流检测。

  采样电阻器上的电流在双向方向上持续振荡

请帮助分析可能的原因、谢谢。

通道1:Vbus

通道2:SC_N

通道4:R1的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    感谢您提出问题。

    嗯、有几个针对这个电路工作的东西。

    首先、电流的振荡大约为500kHz、这正好位于 INA200的 BW 能力的边缘。

    其次、电流从0A 开始、这意味着放大器开始饱和。 这意味着、如果放大器响应电流跳变、那么它脱离饱和状态将会有延迟。 对于许多放大器而言、这通常称为过载恢复延迟。

    第三、正如您指出的那样、电流会双向振荡。 当电流变为负值时、分流电压变为负值、与 Vshun=0V 时相比、这会使 INA200饱和更严重。 当 Vshunt 为负时、放大器会尝试将其输出驱动至低于接地值、但由于它是单侧电源器件、因此无法驱动任何低于接地值的输出。 因此、负电流会使输出饱和、从而产生进一步的过载恢复延迟。

    总之、在放大器有时间响应第一个正电流周期之前、电流变为负值、这样可防止放大器每次驱动线性区域内的输出电压。 更糟糕的是、该器件的线性输出工作区域不是轨到轨、而是0.4V 到 Vs-0.25V。 这意味着您需要输出始终处于该区域内、才能实现其 BW 和误差规格。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您的回复。

    对于上述短路情况、您能否提供解决方案来解决该问题?

    该电路用于 三相逆变器电桥的高侧(DC+)。

    感谢你的帮助。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    为了更好地回答您的问题、我需要了解系统级要求、例如:

    • 是否需要感测正常工作电流、或者是否仅需要电流传感器来检测过流?
    • 正常工作电压和最大逆变器电压是多少? 这设置了器件所需的 VCM 额定值。
    • 电流阈值是正阈值还是负阈值?
    • OCP 事件所需的放大器响应时间是多少?

    以下是一些解释我们必须提供的具有短路检测功能的器件的文献:

    http://www.ti.com/lit/an/sboa168b/sboa168b.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sboa162c/sboa162c.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sboa297/sboa297.pdf

    INA381、INA300、INA301、INA302和 INA303是具有集成比较器的完整过流保护器件。 但是、如果您需要额定电压大于40V 的器件、那么我将查看 INA293、INA290-Q1、INA240。 这些是速度最快的电流感应放大器、具有高额定电压。 它们需要与比较器配对。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter