This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIP-ADAPTER-EVM:是否提供原理图?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873132/dip-adapter-evm-schematics-available

器件型号:DIP-ADAPTER-EVM

大家好、团队、

听起来可能微不足道、但您能否共享原理图或布局? 例如、SOT23-5引脚如何连接到 DIP-8引脚? 1->1、2->2、3->3、4->4、5->5或1->1、 2->2、3->3、4->6、5->8?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    必须根据引脚功能在 SOT-23-5和 DIP-8 (或 SO-8)之间建立适配器连接-请参阅下面的。

    因此、

    SOT23-5.     DIP-8 (SO-8)

     引脚1   ->     引脚6

     引脚2   ->     引脚4

     引脚3   ->     引脚3

     引脚4   ->     引脚2

     引脚5   ->     引脚7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    看起来有变化、请参见下面的照片。

    此致、

    Hans