This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:输出电阻

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6484, OPA320, OPA325, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890586/lmc6484-output-resistance

器件型号:LMC6484
主题中讨论的其他器件: OPA320OPA325LMC6482

如上一个主题中所述:

在我们的应用中、我们将运算放大器配置为跟随器、并将270欧姆的串行电阻连接到逐次逼近 ADC 的输出端。 当运算放大器达到饱和时、运算放大器输出端的电压(由 ADC 测量)是非线性(滞后)电压。

我们使用 Maxim 的 MAX1230 ADC、指定的输入电阻应限制为<300欧姆、我怀疑运算放大器输出电阻超过此值会导致测量时出现非线性。 需要<300欧姆、因为 ADC 的输入端包含一个必须在跟踪/保持周期内充电的电容器、以便正确采样和测量输入电压。

LMC6484 运算放大器指定 Vs=5V 时的输出电阻约为110欧姆。 在上一个线程中已确认 、我们看到的影响是运算放大器饱和时输出电阻增加的结果。

我们现在看到了这种相同的效果、但在低至4.4V 的输入电压下也是如此。 我想知道:

 我们应该将此行为的最小电压是多少?

您是否可以建议 使用其他运算放大器来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该提到的是、我已经执行了一些测试、显示4.4V 至4.7V 范围受非线性影响。 运算放大器电源轨为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Kiran、  

    如果您作为单位增益跟随器运行、您可能会看到输入侧的交叉网络为您提供非线性。  

    还有其他器件包含片上电荷泵、用于在没有交叉网络的情况下获取 RRin -这份不错的应用手册展示了一些单通道选项、  

    http://www.ti.com/lit/an/sboa181a/sboa181a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在线性条件下、开环输出阻抗 Ro 会被放大器的环路增益(Aol*beta)偏离、从而使闭环阻抗(Rout)看起来非常小:Rout=Ro/(1+Aol*beta)-请参阅下面的内容。  但是、当您允许输出被三态(在 CMOS 中)或饱和(在双极晶体管中)时、它不会被环路增益偏离、因为在这种情况下、运算放大器的开环增益 Aol 会崩溃。

    因此、为了避免与输出晶体管的三次运算相关的失真、您必须确保运算放大器的实际输出电压摆幅 Vout (包括外部电阻器上的压降)与任一电源轨足够远-请参阅以下内容: 电源轨电压为200mV 至650mV、具体取决于输出电流和结温。  

     

    没有运算放大器的输出可能会一直摆动到电源轨、但我们的运算放大器可以摆动到比 LMC6484更靠近电源轨的位置。  请查看 OPA320和 OPA325、它们的摆幅在任一电源轨小于100mV、非常适合驱动 ADC。

    请参阅随附的 Ro 与 Rout 讨论:

    e2e.ti.com/.../8372.Open-vs-Close-Loop-Zout.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    LMC6482太慢、无法在 ADC 采集时间内稳定到最终值:

    您应该避免使用输入和输出信号的电源轨。 这将进一步降低 OPAMP 的速度、因为输出必须首先保持饱和状态(过载恢复时间!):

    e2e.ti.com/.../kiran_5F00_lmc6482.TSC

    选择速度快得多的运算放大器、该运算放大器还指定了趋稳至最终值0.01%的稳定时间。 请记住、您有一个12位 ADC! 过载恢复时间的规格也很好。

    Marek 推荐的 OPA320是更好的选择:

    e2e.ti.com/.../kiran_5F00_opa320.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Marek 的回应!

    在我们的应用中、输入电压为直流。 稳定时间是否仍然适用?

    我同意与 Rout 和 ADC 采样有一些互动、但 我不确定更快的运算放大器是否能够解决问题、而不仅仅是具有较低 Rout 的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    是的、即使是这样、OPAMP 也必须能够足够快地稳定、因为多路复用器和 ADC 的跟踪和保持过程会导致电流突变:

    e2e.ti.com/.../kiran_5F00_opa320_5F00_lmc6482.TSC

    Kai