请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111 您好!
我们需要源电流 或电压-电流转换器、负载/电流要求如下图所示。
此应用由电池供电(纽扣电池)、功耗受限、以及允许的电流偏移。
我们希望使用 12V 的合规电压来评估 XTR111。 这些规格显示 静态电流为450uA、这对于我们的应用而言是很高的。
请、我是否知道是否有其他选项可降低功耗? 也许、另一种方法与电流环路产品无关。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
感谢您的快速反馈。
实际上、我们看 了 AN-1515中所述的 Howland 电流泵、正如您所建议的、它 可能是 此应用的一种好方法!
另一方面、我们希望评估不同的解决方案以进行比较。 顺便说一下、我们发现一些 集成式 V-I 转换器 可能很有趣、我们也希望其他解决方案也会如此。
谢谢