This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:最大拉电流3.5mA、建议负载为0至10K 欧姆(XTR111?)

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900167/xtr111-source-current-3-5ma-max-with-load-of-0-to-10k-ohm-suggestion-xtr111

器件型号:XTR111

您好!

我们需要源电流 或电压-电流转换器、负载/电流要求如下图所示。

此应用由电池供电(纽扣电池)、功耗受限、以及允许的电流偏移。   

我们希望使用 12V 的合规电压来评估 XTR111。 这些规格显示 静态电流为450uA、这对于我们的应用而言是很高的。

请、我是否知道是否有其他选项可降低功耗? 也许、另一种方法与电流环路产品无关。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lao、

    您是否考虑过使用 Howland 电流泵?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速反馈。

    实际上、我们看   了 AN-1515中所述的 Howland 电流泵、正如您所建议的、它 可能是  此应用的一种好方法!

    另一方面、我们希望评估不同的解决方案以进行比较。 顺便说一下、我们发现一些 集成式 V-I 转换器 可能很有趣、我们也希望其他解决方案也会如此。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lao、

    这里是另一个恒定电流选项。 我没有优化运算放大器和 MOSFET 或 BJT 驱动。 您将需要找到一个低 IQ 和低功耗运算放大器、可以根据需要降低电压轨。 您可以更改负载或更改输入电压以获得所需的电流。 它是相当灵活的电路。

    最棒的

    Raymond