This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:如何减小由其高输入偏置电流引起的失调电压误差?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC1311, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890686/amc3301-how-should-i-reduce-the-offset-error-induced-by-its-high-input-bias-current

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC1311AMC1301

大家好、

我注意到该器件具有非常高的输入偏置电流、最大偏置电流高达41uA! 考虑到这种高偏置电流、由于 INP/INN 电阻不平衡、我们推荐的典型设计将具有非常高的偏移误差(请参阅下图)。 如果我们使用一对100欧姆的 Rp 和 Rn 进行滤波/保护、则此设计将引入高达8mV 的输入失调电压误差! 我认为数据表中的典型设计可能存在拼写错误或连接错误。 我们是否应该按如下方式更改设计?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    似乎存在连接问题、AMC3301的 HGND 应位于 Rn 的另一侧、如您所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    但是、对于建议的设计、将会出现较大的偏移误差(请参阅下图)。 为什么不在 Rn 的另一侧进行接地连接?

    在某些电压感应应用中、Rshunt 较高(但小于1kohm)、在这种情况下、如果我们可以将接地连接作为我的建议并让 Rn=Rp+Rshunt?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如我之前所说的、与 HGND 的连接应该与您在 Rn 的另一侧提到的一样。  AMC3301专为电流检测而设计、理想情况下 Rshunt 为小亚欧姆级。  正如您清楚地了解的那样、较大的(例如1k) Rshunt 值将导致偏移和增益误差、需要在最终系统中校准这些误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的解释。 很抱歉、我误解了您之前的帖子。

    是的、实际上、一些客户非常愿意不仅将此部件用于电流感应、还用于电压感应。 在这种情况下,我总是感到痛苦。 正如您所说的、高源阻抗将导致高偏移/增益误差。 可以校准偏移误差、我们可以控制其温度漂移。 而对于增益误差、我们只能在特定温度下进行校准、但不知道它如何随着温度漂移、因为我们没有输入阻抗的温度系数规格。 您对此类应用有何建议?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    AMC3301接近正式版本后、数据表将包含一个类似于 AMC1301数据表中图52的图、该图在将该器件用于电压检测应用时增加了 Rshunt 和 Rn。  还有其他具有高阻抗输入的"跨界供电"器件、例如 AMC1311器件(用于电压检测应用)也会释放出来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的帮助和这些信息。

    此致、

    John