This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3116:关于 TL3116在超过 Vicr 的范围内的运行。

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3116, LM111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872398/tl3116-about-operation-of-tl3116-in-the-range-exceeding-vicr

器件型号:TL3116
主题中讨论的其他器件: LM111

你(们)好。

我们的客户在超过 Vicr=2.5 [V]的范围内使用该器件。

具体使用条件如下。

电源电压:±5V

IN+:-4.5V 至+4.5V (此信号为5至10kHz 正弦波)

IN-:0至200mV  

我们想知道 TL3116在超过 Vicr 的范围内的运行情况。

例如、LM111系列的数据表具有以下说明。

您有这样的信息吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    TL3116和 LM111系列的架构不同、我们不能说它的行为是否相同。

    我们建议始终保持在建议的工作条件内、而不依赖于少数器件所示的行为。

    比较器不需要绝对电压。 由于它们正在比较电平、因此可以略微衰减输入信号以使其保持在有效输入范围内。 只要输入过驱相似(您已经超过50mV)、则性能应该相似。 而且、由于您没有超出共模范围、这可能会因过载恢复时间而导致延迟、因此可能会更好。

    因此、将输入衰减2倍(±2.25V)、并将基准电压转换为100mV。 您仍然具有超过1V 的过驱、这将使比较器达到其最快速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    感谢您的快速回答。

    我了解到、由于过载恢复时间、此输入电压可能会导致延迟。

    您是否有关于特定延迟时间的任何信息?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较大的过驱电压下、我们没有任何要共享的特定数据、但传播延迟与过驱间的关系曲线(图6)表明、在过驱大于100mV 时、传播延迟将介于6ns 和7ns 之间。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。

    > 传播延迟与过驱间的关系曲线(图6)表明、过驱大于100mV 时、传播延迟将介于6ns 和7ns 之间。

    图6显示直至最大50mV。

    是否可以理解电压以相同的方式以线性方式变化超过50mV?

    是否可以理解电压以相同的方式以线性方式变化到高于?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不完全是。 它将变平并在超过100mV 的某个点保持恒定。

    卡盘