This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114EVM:带宽注意事项

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873289/log114evm-bandwidth-considerations

器件型号:LOG114EVM
主题中讨论的其他器件: LOG114

我运行的光电二极管的最小信号约为1nA。  当我缓慢扫描信号时、响应是完美的、非常精确和低噪声。  当我加快速度时、上升沿看起来正常、但下降沿真的很慢。  我知道这是对数放大器的典型情况、但是否有任何无源组件需要改变以在低电流时获得更好的带宽?  如果我制作自己的 PCB、是否有更好的方法来获得更大的带宽或者 LOG114EVM 套件是否已经过优化、我能获得的是最好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    在极低的输入电流电平下运行 LOG114可产生最小的带宽和最慢的响应时间。  从数据表典型特性部分的小−信号交流响应图可以明显看出这一点。

    LOG114对数放大器部分的内部电路速度是固定的、大多数情况下无法访问。 它们已针对精度和速度进行了优化。 因此、任何可能的速度提升都必须来自外部条件的变化。 由于光电二极管电流变化被认为是不可协商的、因此可能需要尝试某种方法来降低其结电容。 向光电二极管的阴极施加反向偏置电压会降低结电容、但我没有使用 LOG114电路尝试过这种方法。 如果可以在设计中实现某种速度增益、则可能会有一些速度增益。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程