This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7002:使用不带 LNA 的 PGA

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872214/ths7002-use-pga-without-lna

器件型号:THS7002

您好!

是否可以在不使用 LNA 的情况下使用 PGA? 也就是说、我能否仅为 PGA 部分供电并将 LNA 的电源输入接地? 我的功率预算很紧张、我无法承受 LNA 的静态电流消耗、但数据表显示 PGA 的电源电压必须低于 LNA、因此我担心可能无法这样做。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      从数据表中的原理图可以看出、您无需为 LNA 供电、就可以为 PGA 供电。 但是、当涉及到该陈述时、您确实提出了一个有效的疑虑。 我将要研究这一点、并在本周结束前为您提供更新。 您的应用的电源电压范围是多少(在 PGA 部分)?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、感谢您的帮助。 对于我的应用、我打算使用+/-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      遗憾的是、如果不为前置放大器(LNA)供电、您将无法为 PGA 供电。 我们可以上拉该器件的设计原理图、两个放大器之间的电源共享保护二极管。 事实证明、ESD 保护电路都是基于前置放大器上电的。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    明白。 感谢您的观看。