This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1558QML:LM1558H/883

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1558QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872193/lm1558qml-lm1558h-883

器件型号:LM1558QML

我需要知道 LM1558H/883是否仍然可用、以及它与 M38510/10108BGX 的匹配程度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请查找以下 LM1558H/883规格:

    我相信" M38510/10108BGX"是可订购的器件型号。 您可以共享通用器件型号吗? 我找不到该器件的数据表来为您提供比较。 如果您有此数据表的链接、请与我们分享。

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 LM1553H 已广泛推出、但我需要知道 LM1553H/883的可用性。  可能有提前期和最低购买要求。

    毫无疑问、TI 可以构建 M38510/10108BGX、但我不认为它是有效器件型号。

    它由 MIL-M-38510斜线板101定义。

    当我将 LM1558QML 数据表与 MIL-M-38510斜线表101进行比较时-我相信 M38510/10108BGX 在 MIL-STD-883 A 组测试期间经过了更严格的容差测试。

    e2e.ti.com/.../MIL_2D00_M_2D00_38510ss101.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是要键入 LM1558H 吗? 我相信您是对的、我们在 TI.com 上缺货。 您仍然可以从我们的经销商处购买、但我不确定交货周期和最低购买要求。 我将与我们的营销团队联系、并尝试向您提供有关购买选项的更多信息。  

    关于 M38510/10108BGX、我不认为这是一款有源器件、因为无论我在 TI.com 上搜索了多少数据表、我都找不到数据表。 我将对此做更多研究、并在明天回来。  

    在选择运算放大器时、您是否有任何特定要求、例如失调电压、带宽、转换率等。 ?  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-抱歉、出现拼写错误-器件确实是 LM11558H/883

    您的网站将其列为活动部件-但我需要知道:

    什么是工厂交货周期和最小采购量?

    是否有预测的停产决定?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    不用担心。 我想您打算键入 LM1558H/883。 因此、我从我的一位同事那里听到、他们是这些器件领域的专家。 看起来 M38510/101已经过时、但该器件的 mil 级替代产品将是 LM1558H/883。 此器件在 TI.com 上处于活动状态。 测试的参数或限制可能略有差异、因此请将此数据表与 M38510/101斜线表进行比较、以确保没有任何关键差异。 LM1558H/883获得了 mil 级产品的所有处理、测试和鉴定、符合 MIL-PRF-38535标准、取代了管理斜线板部件的 MIL-I-38510。  

    我认为此器件没有任何 EOL (寿命终止)决策。 我已联系营销团队查看交货周期和 MOQ (最低可订购数量)、我将在得到答案后立即与您联系。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    我听到了我们的营销人员的反馈。 我们可以为此器件支持20个器件、交货周期为2周。 如果我们能为您提供进一步的帮助、请告知我们。  

    如果此操作已解决您的问题、请单击"已解决"

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴拉

    非常感谢您提供的信息-一个小小的澄清、然后我可以"解决"

    您能告诉我您的 EOL 范围是什么-也就是说、如果某个部件在某些供应商处处于"活动"状态、那么您可以告诉我  

    这意味着他们在3年内没有计划购买上次的产品、但有些供应商有5年的时间

    他们计划实现的水平。   我只需要估算产品支持分析的寿命。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    此器件当前在 TI.com 上处于"活动"状态。  我们致力于为客户延长产品寿命、并制定了策略和内部政策来兑现这一承诺。 我们努力避免出于便利目的而淘汰 TI 标准产品、并制定了相应的程序来确保我们可以做到这一点。 我们制定了明确的指南、以确保我们仅在同时存在以下三个条件时才考虑将 TI 标准产品淘汰: 该产品在过去五年内没有销售(汽车或高可靠性产品为七年)、已投入生产至少10年、目前没有客户需求。 LM1558H/833业务稳定、每年销售数千个器件、因此我们没有立即计划将此器件停产。

    有关 TI 产品寿命的更多详细信息,请访问以下链接: http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!