This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找比较器建议?

Guru**** 2767105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7021, TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880375/looking-for-comparator-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLV7021TLV7041

大家好、

  我正在进行 TI 设计、我正在寻找具有集电极开路功能的简单低成本比较器? 谢谢。

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    电源电压?

    供应当前预算?

    输出上拉电压?

    速度?

    预期的输入电压范围?

    单个? 双? 四通道?

    是否存在封装限制?

    温度范围?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul ,

        感谢您的回复。

       +5V 电源轨;

       无特殊电源电流规格、应具有更好的低 Iq;

      输出上拉至电源;

      正常速度、不需要快速速度;

      0V 至5V 的输入电压范围更好;

      单通道、低成本;

      封装应较小、SOT23正常;

      -40C 至+85正常。

      您能为我推荐一个低成本的酒店吗? 非常感谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果 需要微功耗、我建议使用 TLV7021或 TLV7041 (它们都在同一数据表中-选择最适合应用的选项)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

       感谢您的回复。