This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904是否通过了 ULcification

Guru**** 2521170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880444/lm2904-whether-lm2904-passes-the-ulcetification

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:LM2594

大家好 、

我是否可以问 LM2594是否通过 UL 认证?  如果 是、您能否提供 UL 编号或某些 UL 声明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    您能否确认您询问的是 LM2904还是 LM2594?  它们是两个非常不同的部分。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装类型也会有所帮助。  因此、完整的 OPN 最好。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    OPN 为 LM2904M/NOPB。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    请注意、只有最终产品才能通过 UL 认证或通过 UL 认证。 单个集成电路不受 UL 认证流程的约束或与 UL 认证流程不兼容。 毫无疑问  、许多 UL 认证发布的产品中包含 LM2904M/NOPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰专业回答!