This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:由于开关中未定义模型、模型无法正常工作

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900168/opa847-model-not-working-due-to-undefined-model-in-switch

器件型号:OPA847

你好

我遇到的问题与链接到此帖子的主题中提到的问题相同。

我导入到 ADS 中的 OPA847模型不起作用、这很明显是由于开关模型中存在语法错误。 我收到以下错误消息:

网表平坦期间,hpeesofsim 检测到错误。

   `opa847_model_s1.s_s1'是未定义模型`spice_vswitch 的实例。

是否有人可以向我解释如何更改此类模型的语法以使其在 ADS 中工作、或者是否有人可以为我修复此模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是与禁用功能相关的元素- ADI 不会尝试支持该功能、TI 模型更新似乎也会删除该功能、  

    也就是说,在查看产品文件夹时,我看到的是 ADS 模型? 您使用的是、我认为他们可能已经验证了运行情况

    如果我打开修订版 C TINA 模型、大约为2008年、并且仍然具有禁用功能、