This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260EVM:电流感测的采样率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260EVM, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899444/ina260evm-sampling-rate-for-current-sense

器件型号:INA260EVM
主题中讨论的其他器件: INA260

大家好、

我的客户正在使用 INA260EVM 感应电流。 您能帮助回答以下问题吗?

客户启用 "持续轮询数据"以连续读取输出电阻。  不过、感应间隔约为1秒。 客户希望获取瞬时电流值。 是否有方法提高感应速度?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    感谢您使用我们的论坛。  如果您的速度仅受测量时间的限制、而不受 I2C 通信速度的限制、则可以调整三种不同的配置设置以更快地获得读取。  第一个是运行模式。  通过选择"分流电压连续"、电流测量应连续运行、两者之间不存在总线电压测量。  其他设置包括平均模式和分流转换时间。  如果仅测量分流电压、则获得回读测量值的时间为(分流转换时间) x (平均模式编号)。  如果您还监视总线进行功率计算、则每次测量之间的时间为:(分流转换时间) x (平均模式编号)+ (总线转换时间) x (平均模式编号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。  客户尝试了您提到的解决方案、但通过启用如下所示的持续轮询数据、似乎仍然显示为1秒周期。 是否可以更快地更改读取周期?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    此 EVM 使用的 SM-USB-DIG 控制器存在硬件限制。 通过 USB 进行通信和数据传输本身比 INA260器件慢。 这是我们转向使用性能更高的主板来开发新型数字 EVM 的原因之一。

    但是、如果您参考该图、x 轴可能会显示样本而不是时间。 Patrick、您能验证一下吗?

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    我仔细查看了我们的 EVM GUI、无论选择何种设置、默认程序看起来每秒都会获得1次测量。  很抱歉,我没有在第一次答复中得到这一限制。  我需要与我的团队核实、但我认为没有办法解锁代码以修改此设置。  即使您能够修改 GUI 代码中的设置、我认为您可能仍会遇到上述 Ian 提到的 SM-USB-DIG 控制器的通信限制。  如果您的客户需要更快地从 INA260读取测量值、则使用微控制器从器件读取数据可能更容易。  如果您的客户计划将此监控器或其他一些电流监控器集成到其系统板中、他们可能已经有一个随时可用的微控制器、并且已经为 i2c 通信读取例程编写了一些代码。  如果它们都没有、您可能希望与微控制器团队同步、看看他们可能会推荐什么。