This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH730154:订购 LMH6551的 EVAL 板-需要订购哪些组件

Guru**** 2569885 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873230/lmh730154-ordering-eval-board-for-lmh6551---what-components-do-i-need-to-order-with-it

器件型号:LMH730154
主题中讨论的其他器件:LMH6551

大家好、

我订购此评估板以与 LMH6551配合使用。 评估板的规格表具有板布局(显示在附件中、由于某种原因而失真)。

我想知道我需要订购哪些连接器、以及 SMD 组件的尺寸。 如果有人能帮我解决问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    R12等较小器件为"0805、R19等较大器件为"1206"(或 MiniMelf)。

    SMA 连接器如下所示:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai 的帮助

    已解决