This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA378:适用于高源电阻热电堆的 OPA378

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA378, LMP7731, OPA325, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899499/opa378-opa378-for-high-source-resistance-thermopile

器件型号:OPA378
主题中讨论的其他器件: LMP7731OPA325OPA376

您好!

我计划使用 OPA378连接具有68k Ω 串联电阻的热电堆。 电路已连接。 在同相输入端、 我有热电堆。

由于运算放大器反相和同相端子上的串联电阻不平衡、该电路是否会导致任何误差? (由于偏置电流和自动置零功能)

2.在同相端子的 GND 上添加一个电容器将有助于滤除输入?

由于350kHz 自动校准、数据表中提到"无混叠或闪烁噪声"。 我认为这是关于极低频率下的1/f 噪声。 但这是该自动校准对输出的影响吗? 需要有关输出滤波的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    OPA378采用斩波运算放大器设计。 确保斩波运算放大器具有最佳性能的三个因素是低源阻抗、每个输入的匹配阻抗路径以及低至中电压增益。 观察这些点有助于减少与输入斩波开关电荷转移相关的电流噪声到电压噪声的转换。 高增益放大此类噪声的高增益系数。 虽然 OPA378电路将在伏堆应用中正常工作、但由于为您的电路选择了高源阻抗、输入路径阻抗和电压增益、性能可能会降低。

    由于这本质上是一个直流电路、因此它可能不需要太多的带宽。 在电源和反馈电阻上添加电容器将降低宽带噪声和增强的斩波噪声、但确定要使用的电容器值将会降低到设置电路、观察输出噪声并尝试不同的值。 如果您发现您可以获得令人满意的性能、那么由于没有1/f 噪声、斩波器在直流和极低频率下具有最佳噪声。

    您可能会发现、低噪声、非斩波运算放大器可提供非常令人满意的低频噪声性能。 与运算放大器技术相比、双极输入运算放大器具有最低的噪声。 您的应用显示了低电源电压、因此确实限制了可用运算放大器的数量。 LMP7731是一款低噪声、低电压双极运算放大器、可在电路中正常工作:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7731.pdf

    请告诉我您对该选项的看法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您对折衷方案的详细解释。 如果您忽略电路输入端的高串联电阻、您能否分辨由于斩波操作而出现的信号频率? 此运算放大器的任何测试结果也将对我有所帮助。 是的、我计划在反馈、同相输入和 ADC 运算放大器的输入端使用 RC 滤波器。

    关于非基于斩波的运算放大器、我注意到双极运算放大器中高电流噪声的影响导致的输出噪声比输入电压噪声更大。 在 LMP7731中、与 OPA378相比、输入电流噪声较高。 根据我的理解、这将与传感器的串联电阻和增益相乘。

    您是否建议为我的应用使用具有低失调电压的基于 CMOS 的运算放大器? 热电堆的电压输出在最大值上大约为几个 MVS。

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您能指定热电堆吗? 数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HMS-Z11-F5.5是热电堆。

    在搜索具有小尺寸、至少2.5V 工作电压的运算放大器时、我发现另一个合适的 OPA325。 偏移电压比 OPA378略高。

    OPA325不是零漂移、但我看不到您是如何实现低失调电压的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    OPA325 CMOS 运算放大器使用 TI 的专有 e-trim (TM)电子修整技术将失调电压降低到非常低的水平、 TA = 25°C 时的典型值为40uV 它不依赖斩波或自动置零技术来实现极低的偏移。 因此、没有需要处理的开关伪影。 1kHz 时、其输入电压噪声密度通常为10nV/√Hz。 同一系列中的 OPA325 在   f = 1kHz 时具有8.5nV/√Hz 的典型输入电压噪声密度。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa320.pdf

    OPA376也使用 e-trim (TM)、 其额定电压偏移为5uV (典型值)。 在 TA = 25°C 时、它的典型1kHz 噪声为7.5nV/√Hz

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa376.pdf

    它们是 CMOS、 极高的输入阻抗、低输入电流 运算放大器、因此它们由于 IB 而产生的输入偏移和电流噪声受较高源阻抗和路径阻抗的影响较小。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程