This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直列式或低侧电流感应监控器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA4181, INA2181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873204/in-line-or-low-side-current-sense-monitor

主题中讨论的其他器件:INA240INA4181INA2181

一个应用要求我感应来自多个讲师的电流、以调节此线圈内的电流。 在此应用中、我将以30kHz 频率和可变占空比驱动该线圈、线圈上的电压高达50V、并施加 H 桥。 需要一个双向电流放大器。

几个线圈给我带来了价格限制、而且大多数可能的电路简化也是如此。

理想情况是具有数字输出的电流感应放大器、但单通道的价格太高。 否则、具有专用 ADC 的直列式应用将具有较低的价格。

我找到了 INA240、但正在寻找更便宜的产品或多通道产品。

我的第一个问题是:

INA240适用于该驱动频率?

INA240的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA240适合该频率。 如果占空比可能达到极限、您需要评估它是否能够足够快地趋稳。

    我们目前没有更便宜的直列式电流感应放大器(CSA)等效产品。

    如果您使用低侧配置、则会有更多选择、有些选择会更便宜。 其中包括多通道器件、例如 INA2181和 INA4181。
    您最可能需要选择模拟 CSA 和独立 ADC。

    此致、Guang