This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:LM139AQML-SP 共模电压范围和电源电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873078/lm139aqml-sp-lm139aqml-sp-common-mode-voltage-range-and-supply-voltage

器件型号:LM139AQML-SP

尊敬的先生或女士
我们在 航天硬件上使用 LM139AQML-SP (5962R9673802VDA)。 比较器可用作施密特触发器、无需对精度或速度提出特殊要求。 在第一个设计中、比较器由5V (接地)供电。 在负输入上施加3.59V 的基准电压。 正输入电压范围为0至5V。 这会在低温下使共模电压范围(V+-2V)出现问题、因为正输入(以及负输入)上的电压过高。 我们现在向客户建议将 V+增加到12V、使有效的共模输入范围高达10V、因为输出是漏极开路、因此是 V+的下垂型。 但客户要求 TI 提供一份声明、说明比较器在所有条件下都能在这些电压下工作。 您能否确认、比较器在应用这些电压电平(Vin+:0至5V、Vin-:3.59V、V+:12V、V-:接地)的情况下在数据表中列出的所有条件下都能正常工作?
非常感谢您的支持
此致
衰减

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rade、

    数据表是语句。 在规定的数据表条件下运行时、将保证运行。

    使用5V 电源时、指定在冷启动时的正确运行输入范围为0至3V。

    在12V 时、适当的输入范围为0至10V。 3.59V 远低于10V、因此可确保正常运行。

    请参阅以下应用手册、其中讨论了输入电压范围问题

    《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》