This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:磁场感应

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880875/amc1300-magnetic-field-affection

器件型号:AMC1300

大家好、

我对 AMC1300的磁场感有疑问。

我们可以看到太多误差。 误差超出预期、例如分流电阻器变体、温度影响等。

您知道原因吗? 我想磁干扰是原因之一。  

条件:

电流:分流电流为2000A

磁通密度:约200mT

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    我们没有关于 AMC1300磁抗扰度的任何器件特定信息、这些测试通常在系统级而不是组件级运行。  您看到了哪些类型的错误(具体)?  AMC1300的电容隔离应不受磁场影响、因此如果您可以提供所 使用的电路板的测试结果、原理图和布局细节、我们很乐意查看并查看是否有任何结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    误差是多少? 您能提供数字吗?

    Kai