This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011-EP:基准电压上升至低于-25 C

Guru**** 2507795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885814/tlv3011-ep-reference-voltage-rising-below--25-c

器件型号:TLV3011-EP

由于引脚5上的电压基准在器件温度低于-25°C 时从标称值1.24伏上升到1.98伏、我们有几个器件发生故障。 器件上升到-25C 以上后、电压基准将恢复到标称值。  我已经将该器件作为电池监控器进行了测试、并观察到这种现象、仅在连接电源引脚的情况下、我在电压基准引脚上看到相同的结果。 这些器件是否有缺陷或有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    根据您所描述的内容、器件的运行方式不符合预期。  我将向您发送一个朋友请求、以了解如何离线提供进一步帮助。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    我认为我的朋友的请求会直接向您发送电子邮件。  我找到了您的联系信息、因此我将关闭此主题、并了解如何更好地直接为您提供帮助。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘

    我还在测试从我们的设备中移除的部件。 到目前为止、我有2个器件表现出这种行为。 是否存在裸片故障会导致基准电压在冷态下因二极管压降而升高的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否阅读过此主题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    是的、我有一个不同的问题。 我使用的器件将3.3伏电源配置为比较器。 在低温条件下、基准电压上升并保持在该电压状态、直到环境温度上升。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我做不到。 它基本上是数据表图24所示的电路、输出端带有178k 上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我会尝试在 REF 引脚上进行虚拟负载。 将一个200k...2M 的电阻器从 REF 引脚接地。

    您是否已经尝试通过选择较低的欧姆电阻器来降低整个电路的欧姆?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    这已脱机处理、我正在关闭帖子。

    感谢您对论坛的支持、

    卡盘