This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:热电红外径向传感器应用

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, LM324, TLV9002, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899189/tlv9064-pyroelectric-infrared-radial-sensor-application

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件: LM324TLV9002TLV9004

大家好、

您是否认为 TLV9064可用于 热电红外径向传感器应用? 通常需要2个放大器和2个比较器。 您可以参阅以下应用电路。  

您也可以参考 BD925XH1FV、这是一款执行此功能的 Rohm 器件。  

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    此电路是否与 LM324搭配使用? 是否经过测试?

    我会将 C2从 U1-A 的输入端断开 C2的这个端子应该被连接至信号接地。 我会向两个比较器添加迟滞。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的提问。  以下是我的一些想法和问题。  感谢您的帮助:

    设计中使用的是什么电源轨?  我看到12V 电源轨、LM324是30V 部件、但 BD925XA1FV 和 TLV9064分别仅为6V/5.5V 部件。  因此、根据 V+电压的不同、您可能根本无法使用 TLV9064。

    2. BD925XA1FV 是当前使用的部件吗?  该设计以前是否有效?

    3. 我不太确定客户对 C2的意图是什么。  请您对此进行澄清吗?  它应该是接地滤波器吗?

    4. 您可以将放大器用作比较 器,但它并不能始终提供最佳性能。  在这种情况下、最好使用双通道放大器和双比较器。  您还可以查看迟滞。

    5. 我认为需要考虑成本。  如果成本是绝对优先级、则 LM324可能是最佳选择。  TLV9064属于另一种类型的成本范围。  TLV9002可能是一个很好的考虑因素、因为它的性能仍优于 LM324、但成本优于 TLV9064。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的回复。

    很抱歉、我想您可能会忘记原理图、这不是客户使用的内容。 BD925XH1FV 是他们正在评估的器件。

    实际上、我要做的是找到更好的成本和类似性能的 BD925XA1FV 替代产品。 尺寸也很重要、因此我认为四通道放大器可能是一个不错的选择、不仅是因为成本、而且还因为尺寸。

    除了 TLV9064和 LM324、我们还能为该应用提供哪些最佳性能?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我认为 TLV9004是一个非常好的选择、Daniel 已经提到过这一点。 但 TLV9004只能处理高达5.5V 的电源电压。

    您需要什么电源电压范围?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢、5V 正常。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后,我会去 TLV9004 :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我同意 Kai 的说法、如果您只是想更换 BD925X1FV、那么 TLV9004可能是个不错的选择。

    比较器团队将提供一些好的建议、以防您想要使用2安+ 2比较器。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。